This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16340Q3:人体放电模型(HBM)额定值

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25404Q3, CSD19532Q5B, CSD16301Q2, CSD16340Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823318/csd16340q3-human-body-model-hbm-rating

器件型号:CSD16340Q3
主题中讨论的其他器件:CSD25404Q3CSD19532Q5BCSD16301Q2

大家好、

我的客户想知道 以下器件的人体放电模式(HBM)额定值、数据表中未显示该值、我找不到该信息。

器件型号为:(1) CSD16301Q2、(2) CSD16340Q3、(3) CSD19532Q5B 和(4) CSD25404Q3

提前感谢。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 以下是您请求的 FET 的 ESD 额定值。

    • CSD19532Q5B:2250V HBM、2000V CDM
    • CSD16301Q2:150V HBM、2000V CDM
    • CSD25404Q3:750V HBM、2000V CDM
    • CSD16340Q3:150V HBM、2000V CDM