This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:电池温度故障

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844054/bq24161b-battery-temperature-fault

器件型号:BQ24161B

过热/欠温故障似乎不会由 状态/控制寄存器中的 STAT_X 位报告。

在 USB 正常充电期间、这些位显示:

100-通过 USB 充电

和预期的一样。

但是、当温度变得过高/过低时、我会看到:

010 - USB 就绪

当我预期:

111-故障

这是部件应该如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    STATx 位(B4:B6) 报告 IN/USB 就绪或未检测 到、以及充电器是处于充电状态(包括等待温度故障清除) 还是已终止。

    FAULTx 位(B0:B3)报告 包括电池温度故障在内的故障。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不能真正回答我的问题。

    为什么 STAT_X 位在温度故障期间不指示故障? 它们未正确显示真实状态。

    此外、FAULT_X 位不会清除读数、正如器件规格所说的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    温度故障是  充电状态内的子状态。  为了 清楚地了解 操作情况、您必须读取 STATx 和 FAULTx 寄存器。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但很不明显、"温度故障"不是故障状态。

    数据表中只有3行用于寄存器中的这些字段的说明。 不是很有帮助。