This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751的效率是否可以高达90%?

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823058/tps23751-may-tps23751-efficiency-can-up-to-90

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

TPS23751的效率是否可以高达90%? 如果是、我们是否可以提供参考设计?  或者客户规格中的最佳效率是多少?

客户请求规格如下:

输入

输出

效率

隔离

TPS23751

54伏

12V/2.08A

90%

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    对于采用 TPS23751的12V/2A、我建议 采用 PMP11254 参考设计。 您可以在 下面看到仅适用于转换器的 PMP11254效率、具有二极管桥的 PoE 等。  

    如果此设计不够充分、请告知我、我可以帮助提出其他建议。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux