This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:锂离子电池电量监测计器件型号错误(BQ78350DBT-R1)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350-R1, BQ78350, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843924/bq76940evm-li-ion-gas-gauge-part-number-error-bq78350dbt-r1

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350BQ76930EVM

您好!  

简单来说 、在 BQ76940EVM 原理图(在指南文档中)中、电量监测计 BQ78350DBT-R1的写法为  

BQ78350DBT、不推荐用于新设计。 在 BOM 列表中、它被正确写入:  

BQ78350DBT-R1。

由于我想购买一个开发板、请向我确认您没有放置芯片  

BQ78350DBT 添加到 EVM 上、但 BQ78350DBT-R1版本。

非常感谢、

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!
    我确认 BQ76940EVM 上的 BQ78350DBT。
    BQ78350-R1和 BQ78350共享相同的硬件(也称为相同的 IC)、区别在于固件。 请为 您的项目下载 BQ78350-R2固件(最新版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但我的问题是、BQ78350的页面显示不建议在新设计中采用:

    www.ti.com/.../BQ78350

    建议将其替换为 BQ78350-R1。 这是我的问题。 那么、为什么不推荐在新设计中采用它呢?

    或者以另一种方式输入、如果是、为什么不替换为 R1类型?

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯
    对于生产或您自己的开发、我们确实建议您将 BQ78350-R1与 BQ78350-R2 FW 配合使用。 如前所述、BQ78350与 BQ78350-R1是相同的硬件、但具有旧固件。

    我们尚未 更新 BQ76930EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、谢谢、就像这样、现在已经很清楚了。

    再次感谢、

    安德拉斯