This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:限流器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, TPS2021, BQ24195, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823208/bq24195l-current-limiter

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件: TPS2021BQ24195BQ25890

尊敬的所有人:  

我们正在与 BQ24195L 合作为 Android 手机充电(处于升压模式)。  充电过程所需的恒定电流为 1.5至2A。

我们唯一的问题是  、我们的电池不允许我们在上述条件下工作。  

是否有办法放置与  TPS2021具有相同功能的限流  器、从而在不控制 FET 晶体管栅极电压的情况下保持恒定电流输出。 我们的目标是最大程度地降低功率损耗、使用 BQ24195L、所需的额外电流会作为 FET 晶体管中的热量散发。

我们还想使用具有电流反馈的降压稳压器、但遗憾的是、降压拓扑的开关过程会导致其输出端出现压降。  

您还能向我们提供其他建议吗?  

请尽快等待您的回复、  

Joseph、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我不知道比 TPS2021更高效的电流限制选项(在其他非线性选项中)。  BQ24195L 的额定电压仅在5.1V 时提供高达1A 的电流。  BQ24195在5.1V 电压下可提供高达2.1A 的电流。  如果您更改为 BQ25890/2/6并从 VBUS 输出而不是 PMID 充电、则可以使用 I2C 寄存器设置升压模式下 VBUS 输出电流的电流限制、如下所示。

    000:0.5A

    001:0.75A

    010:1.2A

    011:1.4a

    100:1.65A

    101:1.875A

    110:2.15A

    111:2.45A

    此致、

    Jeff