This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:LM3406HV:温度问题。

Guru**** 2593660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406, LM3406HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820879/lm3406hv-lm3406hv-temperature-problem

器件型号:LM3406HV
主题中讨论的其他器件:LM3406

我在我的 LED 驱动器项目中使用了 lm3406。 我遇到了温度问题。 电路参数:

开关频率:500kHz

输出电流:0.7A

输入电压:48V DC

输出电压40V DC

我的电路是 LM3406数据表典型应用。 电路组件由应用手册计算得出。 为什么 LM3406 IC 温度会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度问题是什么意思?  在0.7A 和超过80%的占空比下、存在一些导通损耗。  在500KHz 时也会出现开关损耗。  该器件旨在实现此目的、并将上升温度。  LM3406具有用于散热的外露焊盘、您为 LM3406散热提供了什么?  用于从 LM3406中去除热量的 PCB 焊盘的尺寸。  焊盘是否有过孔将热量拉至另一个平面?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的 PCB 属性

    1-LM3406没有过孔

    2 -我的 PCB 温度正常

    3 -我将尝试大尺寸 LM3406散热焊盘和%50占空比、200kHz

    我希望这个问题能得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出为40V、输入为48V、则确定占空比、约为40V/48V (不包括损耗)或83%。

    如果它与底部焊盘具有适当的热连接、则它将符合您的规格。

    您可以查看 LM3406HV EVM。  它以500KHz、高达1.5A 的频率运行。  它在电路板的底部有散热过孔。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的项目电路 LED 驱动器 LM3406HV 仍然存在温度问题。 任务周期可能为50%、Fsw = 200kHz、以解决此问题。 谢谢。 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此外、请确保将肖特基二极管用于续流二极管或支持高频运行的二极管。  使用错误的二极管可能会导致第一页数据表典型应用图3.1中的 LM3406 D1过热。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我通过设计新卡解决了这个问题