This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:当 VBUS 上有电压输入时、BATFET 不被使能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844057/bq24193-batfet-is-not-being-enabled-when-there-is-a-voltage-input-on-vbus

器件型号:BQ24193

我的客户发现一个问题、当 VBUS 上有电压输入时、BATFET 看起来没有启用。    使器件恢复正常运行的唯一方法是移除电池(BAT)电源。  

 TI 有什么见解吗?

 部分 BQ24193

 正常–99%的时间发生

运行

VBUS = 0V

BAT   = 4.147V

VSYS = 4.130V

禁用 BATFET (REG07[5])

VBUS = 12V (状态从0-12V 变化)

BAT   = 4.147V

VSYS  = 4.130V

 

错误–发生时间小于1%

运行

VBUS = 0V

BAT   = 4.147V

VSYS  = 4.130V

禁用 BATFET (REG07[5])

VBUS = 12V

BAT   = 4.147V

VSYS  = 0.044V

 

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我已通过电子邮件回复了您的问题。 该线程被视为已解算并已关闭。

    谢谢、

    宁。