This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:Cmd 无效

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844008/tps53622-invalid-cmd

器件型号:TPS53622

您好、E2E、

在存储到 EVM 之后再重新加电后、我们将发现不存储裕度高/低值、并将其设置为"0"。 同时显示无效 Cmd...
您能告诉我们如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    VOUT_MARGIN_HIGH 和 VOUT_MARGIN_LOW 命令没有 NVM 备份。 它们无法存储。  

    该无效命令可能来自融合地址扫描。 默认情况下、它会扫描几个不同的命令、例如 IC_DEVICE_ID、DEVICE_CODE、IC_DEVICE_CODE、其中一些命令是其他 TI 器件的 MFR 命令。 每当轮询 TPS53622不支持的命令时、都会看到"invalid command"。