This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:UCC28083D

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843916/ucc28083-ucc28083d

器件型号:UCC28083
主题中讨论的其他器件:LM5045

项目- 1KW 直流/直流转换器

拓扑使用推挽直流/直流转换器  

42至58 V DC 输入,350 V 输出  

开关频率为55KHz

如何考虑 ISET 引脚(RSET)电阻器中的斜坡电压高度。

请为项目建议一些相关的参考设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推挽式直流/直流转换器1KW  

    输入48VDC 至输出320V DC

    二次侧的全桥整流器   

    变压器 AS

    ETD49/25/16

    P1:S:P2 = 8:72:8

    它是否有效

    建议我使用变压器 CALACULATIONS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    功率级设计器工具对于计算变压器匝数比以及在初级侧和次级侧开关上获得第一通电流和电压应力非常有用。

    它的下载和安装速度很快、

    TI 库中提供了许多优秀的磁性元件设计指南、

    这些在设计变压器时应该有所帮助。

    TI 确实在该功率级别提供了推挽式参考设计。 在这些功率级别、您可以考虑使用全桥作为替代选项、LM5045可能是替代方案。

    此致

    Peter