This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880的 BT 通道彼此独立

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820597/tps23880-the-bt-channels-of-tps23880-are-independent-of-each-other

器件型号:TPS23880

尊敬的先生:

TPS23880的四个 BT 通道是否相互独立? 为什么我发现有互动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fubo Ke!

    TPS23880是一款8通道器件、能够支持8个2线对端口或4个具有3类或4类 PD 的4线对端口。 在4线对配置中、一个 RJ45端口使用2个通道(Alta 和 ALTB)供电。   通道间唯一共享的点是 KSENSA、B、C、D 每两个通道有一个 KSENSX 引脚。 您看到了哪些类型的互动? 您的端口是如何配置的? 您能否提供 显示您遇到的问题的波形捕获?

    谢谢、

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fubo Ke!

    您是否能够获得 显示您正在经历的交互的波形捕获?

    有关 IEEE802.3bt 标准和 TI PoE 产品的更多信息,请访问此网站--> www.ti.com/poe

    在该门户中、我们有大量.bt PoE 培训视频、请点击-> https://training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard

    此外、有关 TPS23880数据表和其他相关信息、请查看此处--> http://www.ti.com/product/TPS23880

    感谢您与我们联系、我们期待您的回复!

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fubo Ke!

    由于我们上次听到您的声音已经过去了大约一周、因此我将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果您想重新打开该线程、只需添加新的注释、我们就会返回给您。

    感谢您与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!

    Aidan Davidson