This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:关于 R1&R2值

Guru**** 2531500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843899/tps7a24-about-r1-r2-value

器件型号:TPS7A24

您好!

我们计划使用 TPS7A24从12V 输入创建9V 输出。

请告诉我们 R1和 R2的建议电阻值。


输入电压的最小值为10.8V、

负载电流通常为50mA、最大值约为110mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此组件的最终数据表尚未完成、但当输出时、您将需要确认所需的余量将满足您的需求、最大负载为110mA。  

    选择 E96 1%电阻器、84.5K 高侧电阻器和13.7K 低侧电阻器将产生高质量的结果。

    谢谢、

    斯蒂芬