This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62406-Q1:TPS62406

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1, TPS62406-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817937/tps62406-q1-tps62406

器件型号:TPS62406-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62090-Q1

尊敬的先生:

我正在使用 TPS62406的第二个转换器生成1.2V 电压。 未使用第一个转换器。

在这种情况下、请指导我端接引脚编号4 (FB1)、5 (DEF1)、6 (SW1)、7 (EN1)、因为我不使用它。

此致、

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    根据您的描述、该应用只需要一个降压。 我认为 TPS62090-Q1适合您的应用。 您能否解释一下您为什么要使用双转换器?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    已为此零件启动采购活动、因此我无法更改它。 在下一个版本中、我一定会考虑这一点。

    因此、请指导我进行查询。

    此致、

    Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    该器件为每个转换器提供单独的使能引脚。 因此、我建议将 EN1拉至低强制以使转换器1关断。 将 FB1、DEF1、SW1连接 至 GND、不得悬空。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我在1.2V 下使用了第二个转换器、电流要求为400mA、因此没有使用 SW1、但现在负载要求已增加到800mA、因此我考虑使用 SW1 、因为它可以提供1A 电流。 根据我的理解、必须通过主机进行配置设置、才能将 SW1设置为1.2V。 但我需要1.2V、而无需任何配置。

    请确认我的理解是否正确?

    Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    TPS62406-Q1转换器1在输出电压为1.125V 时是固定的、要将其更改为1.2V、需要从数据表中的表3中进行 DEV_1引脚配置。 此主题已关闭。 我建议您、打开一个新话题进行进一步讨论。  

    此致、

    Tanvee