This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71055:启动问题

Guru**** 2893000 points

Other Parts Discussed in Thread: REG71055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817770/reg71055-start-up-problem

器件型号:REG71055

尊敬的 TI 专家:

我们在多个项目中使用电荷泵 REG71055。 在大约1%的组件上、我们观察到与输入电压和使能信号上的导通相关的功能不良。


1) 1)如果在施加电源电压后立即激活启用、则组件正常工作。


2) 2)如果在打开电源电压后仅激活启用功能一段时间(例如30秒)、则显眼的部件不工作。 没有输出电压。 如果在此条件下等待一段时间(大约60秒)、IC 仍会生成输出电压。


3) 3)如果启用被移除并重新激活、则行为与此类似。 在使能信号短暂中断(几秒钟)的情况下、IC 可再次激活。 如果使能信号中断时间较长(约30秒)、则会发生上述故障。

在低温条件下、问题更加明显、也就是说、启动 IC 的时间更长。

是否有人曾观察到这种行为、或是否有人知道问题可能是什么?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种奇怪的行为。

    您能否检查输入/输出电流是否异常?

    如果将器件焊接到新电路板上、故障是否会随器件而发生?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    是的、将器件焊接到新电路板上时、器件会出现故障。

    在 不显眼的器件上、施加使能后的输入电流约为70uA (输出端无负载)。 该值对应于数据表规格。

    在显眼的器件上、施加使能后的输入电流缓慢地从0上升到150uA、然后再次缓慢下降到大约70uA。 然后器件开始工作。 另外值得注意的是、在大约60s 的延迟后器件启动之前、不能在 Cpump 引脚上识别任何开关操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita:

    我只想让您知道 REG71055的专家目前已不在办公室。 他将在一周内回来。

    感谢您耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita、

    很抱歉耽误你的回答。

    我认为、您应该将其中一些具有异常行为的单元发送到我们的故障分析中。 请参阅此处:

    客户故障分析返回 http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    好的。 我们将尝试通过我们的经销商将一些受影响的组件发送给 TI。

    感谢您的支持。

    此致、

    Zita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita、

    感谢您的反馈。 然后、我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请再次发帖。

    此致、

    Julian