请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 您好!
我的客户希望使用 TPS568215获得 Vout=3.0V。
但是、数据表表表表5未显示 Vout=3.0V 时的建议组件值。
对于 Vout=3.0V (fsw = 400kHz、800kHz 和1.2MHz)、您能否提供建议的 Lout、Cout (min)、Cout (max)和 CFF 值?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.