This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:PMP4468 - EMC 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, INA159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820289/lm5025a-pmp4468---emc-issue

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: INA159

您好,

我的客户已使用 LM5025A 很长时间、而 TI 参考设计 PMP4468 的设计恰恰是基于他们很久以前的要求。 他们的设计严格遵循此设计、BOM 完全相同。
但此设计存在电磁辐射问题、影响了 ADC[精度降低]及其 VGA 接口[抖动干扰]。  这个问题已经存在很长时间。 他们甚至设计了金属屏蔽、但改进很小。
BTW、他们尝试使用集成电源模块来替代 LM5025A 、但问题已解决。  因此、他们强烈怀疑此设计存在 EMC 问题。
     是否有专家可以提供一些建议? 如何减少 干扰?  谢谢。
下面是 PCB 的原理图和部分
在 PCB 中、我突出显示了相关符号、您可以从原理图中找到它是什么:
U140 - LM5025A
U100 - ADS7229IPW
U98- ADG408 [MUx]
U101- INA159[差分放大器]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐裕,一位专家很快就会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    以下是我的几个想法:
    1) 1)请首先检查每个 IC 的 VDD 的纹波电压。
    2) 2)每个 IC 的电源都需要磁珠和滤波电容器。 并尝试使用不同的磁珠和滤波电容器来实现不同的频率抑制。
    3) 3)上述金属屏蔽是否覆盖了整个电源模块? 如果屏蔽层接地?
    您可以尝试的另一种方法是屏蔽分别被交互的 IC。
    4) 4)我建议测试 EMI (CE 和 RE)、以检查其是否超出标准规格。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teng、

    感谢您的回复。  您建议进行纹波测试的建议是什么?  是否有任何材料可以展示如何正确执行纹波测试。 实际上 、他们说之前确实测试过纹波、但没有发现异常。 我可以让他们根据您的建议再次进行测试。 谢谢  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    请设置示波器交流耦合和最大带宽以查看峰峰值电压、以测试电压纹波。  

    此外,请你协助更新我提出的另一项建议。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    由于我们正在通过电子邮件讨论此问题、我现在将关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    Teng