This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:恒流输出升压转换器。

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260, TPS61252
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822851/tps61099-constant-current-output-boost-converter

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61260TPS61252

您好!

我将 TPS610994YFFR 升压转换器用于我们的项目、它工作正常。
唯一的问题是、我需要升压输出中的恒定电流(不一定超过200mA、因为我只需要以完全相同的亮度为某些 LED 加电)。

那么、您是否会建议使用 恒流输出升压转换器(Vout=3V3、Vin=2至5V)?

本项目中存在空间限制、尺寸不应远大于 TPS610994YFFR。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahoo、

    如果 VIN 限制在4V 以下、我建议使用 TPS61260。 TPS610994无法限制其输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 贾斯珀、

    这可以解决我的问题。

    您是否知道在输出中提供超过100mA 的任何其他类型? (采用小型封装)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahoo、

    您可以查看 TPS61252。 但是、该器件只能限制输入电流、而不能限制输出电流。

    您也可以参阅此参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP15037