请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61099 主题中讨论的其他器件:TPS61260、 TPS61252
您好!
我将 TPS610994YFFR 升压转换器用于我们的项目、它工作正常。
唯一的问题是、我需要升压输出中的恒定电流(不一定超过200mA、因为我只需要以完全相同的亮度为某些 LED 加电)。
那么、您是否会建议使用 恒流输出升压转换器(Vout=3V3、Vin=2至5V)?
本项目中存在空间限制、尺寸不应远大于 TPS610994YFFR。
谢谢你