This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:RC 电阻器选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822526/ucc2803-rc-resistor-selection

器件型号:UCC2803

大家好、

在 UCC2803的数据表中、您建议 RC 计时电阻器大于10k、我想知道如果选择小于10k 的电阻器会发生什么情况? 客户希望调整最大占空比、以便他们更喜欢更少的电阻值。 谢谢!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    较小的计时电阻器将导致较大的充电电流、这对于低功耗运行而言是不可取的。

      对于 UCC2803、最大占空比仍可高达99%。 此外、UCC2803的最大占空比限制低于90%无法可靠地设置。

    为什么客户认为更少的计时电阻更适合最大占空比调节? 客户请求的最大占空比是多少?

    无论如何、不应使用小于10k 的时间限制器、请建议客户使用。 谢谢。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    正如我们讨论过的、如果客户希望将最大占空比限制 在92%。 他们可以在数据表中使用以下方法。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢!