This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:2A 电流限制精度

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822757/tps2113a-current-limit-accuracy-with-2a

器件型号:TPS2113A

您好!

我253Ω TPS2113A 的电流限制功能、该功能以大约2A (RLIM=8 Ω)为中心。
我在数据表中找到了将 RLIM 的电流限制精度更改成了700Ω Ω 和400Ω Ω、但没有说明精度如何随 RLIM 变化。

我的 RLIM 值的精度是多少?

此致、
Matteo Silotto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、  

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、我们没有 RILM =~250Ω μ s 的特定情况的精度数据。 但是、我想提一下、250Ω μ A 时的精度将优于400Ω μ A 时的精度、该精度在电流限制精度方面约为25%。 因此、我预计250Ω μ A 时的电流限制精度大约在1.5A 和2.5A 之间。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的技术支持。

    Matteo Silotto