This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827ONREGET 未在负载条件下加电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820663/tps259827onreget-dos-not-power-up-with-load

主题中讨论的其他器件:TPS259827LEVMTINA-TI

仅供参考 、我编写的器件在上述器件型号搜索中未被识别:

 我计划在购买的工程设计中使用多个“TPS259827ONREGET”,并使用 TPS259827LEVM 评估板

现在的主要问题是:当加电前施加负载时,输出不会出现,但如果在加电时未施加负载,并且负载在 没有问题后施加,我使用可能影响此问题的不同跳线: 输出转换率控制、电流监控、可编程故障监控器和电流限制。

系统配置:输入电压为10-19.5V、最大电流为6A 负载。