This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295、BQ24650

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820769/sm72295-sm72295-bq24650

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: BQ24650

我 有一个新项目、如下所示

输入: 太阳能20V

4S Lion Bat 的输出、 最大8A、

Shoud 支持 MPPT、  

我可以 选择 SM72295+MSP430吗?

同时、我还发现 BQ24650支持 MPPT、每种方法的优缺点是什么、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提出有关 SM72295的问题、我是该器件的应用工程师。 此部件应适用于您的应用。

    让我来看看 BQ24650与 MPPT 的对比情况、我会告诉大家每种情况的优缺点。

    您计划将什么用作 FET 和开关频率?

    您还有其他限制吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    除了 BQ24650作为控制器+驱动 器和 SM72295只是驱动器(也是双半桥或全桥)之外、这两种器件都应该正常工作、但 SM72295需要 C2000或 MSP430等 PWM 控制器来使用 MPPT 来切换 FET。 该控制 器具有带宽受限的电压反馈、其带宽小于 SM72295中的内部 HV 电流感应放大器的带宽。 SM72295可让您更加灵活地进行集成 、从而使用功能更强大的 FET 以及具有 最少外部电路 的双路或双向电流感应解决方案。 但是、bqq 器件具有一个内部电荷泵电源、可实现接近100%的占空比、并且无需单独的控制器即可运行。  SM72295 + MSP430可以为您服务、请告诉我这是否有助于回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的支持。 我将首先检查 SM72295+MSP430、thx