This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:TPS54218

Guru**** 2386500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822845/tps54218-tps54218

器件型号:TPS54218

大家好、

我需要5V 输入的结温与电压基准间的关系图。

有关3.3V 电压、请参阅以下参考图像。 我需要它的电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马拉帕、

    我想看看我们是否有这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马拉帕、

    以下是5V 数据:

    温度

    参考电压

    -40

    0.8029.

    0

    0.8025.

    25

    0.8023

    85.

    0.8014

    125.

    0.8008.

    150

    0.8005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢