This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:bq25120A 上电问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816914/bq25120a-bq25120a-power-up-problem

器件型号:BQ25120A

大家好、

您能帮您解决 bq25120A 的一些问题。

我在上电期间遇到问题。

问题是:

  1. 在未连接充电器的情况下、完全充电的电池无法将充电器配置为与默认值不同的其他电压。
  2. 电池和连接充电器后的代码相同、一切工作正常。
  3. 当仅连接充电器时、一切也正常。

这意味着当连接电池时,我无法与充电器通信。

这个问题非常紧迫、您能澄清吗?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现此问题时、/CD 引脚的状态是什么?

    您希望/CD 在 BAT Only 模式下处于高电平。 如果/CD 为低电平、您将处于高阻态模式、在该模式下将不会进行 I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这两个选项、但结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试切换/CD 引脚并检查以确保在移除电池之前程序未将寄存器03中的 Hz_MODE 位设置为1。

    其次、您能否在 PMID 或 SYS 上无负载的情况下测量从电池中拉出的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否解决了此问题? 我将关闭这个线程、因为我没有听到。 请回复重新打开该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是的。

    稍后更新。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在解决这个问题、但在我将输出配置为3V 时以及之后在高阻态模式下更改状态时遇到其他问题

    50秒(看门狗)充电器复位所有寄存器并进入默认状态1.8V。 但在我的高阻态模式下、充电器必须提供3V 电压。 我必须怎么做?

    此外、当我将充电器切换 至高阻态模式(CD 处于低电平)时、我希望充电器自动禁用看门狗。 即使  充电器处于 高阻态模式、也不会禁用看门狗。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Hi-Z 模式下应禁用看门狗。 是否缺少输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我解决了这个问题。

    如果我需要其他东西、请更新您。