This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:为 LM5060选择组件

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821499/lm5060-choosing-component-for-lm5060

器件型号:LM5060

您好!

我们从应用手册中获得了参考:TI 参考设计用于下图的汽车1kW 48V BLDC 电机驱动参考设计。

 如图21所示。

1) 1)为何在您的应用电路中使用 Q2和 Q10两个并联 MOSFET。 单个 MOSFET 是否足以支持相同的电源?  

2) 2)我们有预充电电路、可为电容器充电至100ms。 是否可以在此处实现(LM5060)?

此致、

Khojem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Khojem、

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享您的应用用例和方框图-是否适用于 BLDC 驱动器?  

    我不太确定此设计的背景、但 单个 FET 就足够了。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Khojem、

    您能否分享系统要求的详细信息?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Khojem、

    请更新相关信息、以引导您找到合适的解决方案。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Khojem、

    请在您获得更多信息后立即重新打开该主题。 谢谢!

    此致、

    Rakesh