This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:反向电流限制

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816538/tps61022-reverse-current-limit

器件型号:TPS61022

在强制 PWM 模式下运行时、反向流动的电流(VOUT 至 VIN)有多少? 反向电流限制是峰值还是谷值限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您能否指定具体情况、比如 Vout 是什么以及它来自哪里? 什么是 Vin 电压、TA 是电源还是电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    VIN 将是电池、很可能是单节 LiFePO4 (2.5-3.6V)。 通常情况下、升压转换器应在输出电压上升压至约4V、而输出电压的最大消耗将约为3-4A。

    我想通过向输出端施加5V 电源并启用强制 PWM 模式来为电池充电--反馈引脚将远高于基准电压,因此升压转换器应该尝试将电流灌入电池。

    充电完成后,我可以通过切换回 PFM 模式来禁用充电--升压转换器应该停止切换,使 Vout 由外部电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    不能将 TPS61022用作电池充电器。 原因是这是一个升压转换器、这意味着将输入电压步进至更高的电压。 在预偏置条件下工作时、FB 引脚电压高于 Vref、因此器件将在 PFM 模式下工作。  

    MODE 引脚并不意味着您可以按需要控制器件工作状态。 它只是在轻负载条件下选择运行模式。

    您需要电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    在数据表的第7.4.1节中、它说"即使通过 MOSFET 的电流为零、高侧 P-MOSFET 也不会关闭。 因此、电感器电流在变为零后改变其方向。 功率流从输出侧流向输入侧。" 情况不是这样吗?

    此外、该线程似乎建议电流可以通过器件回流: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/797046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将要求我们的应用程序运行基准测试以查看发生了什么。 因为我们现在正在出差。 因此、我们可以在下周向大家分享基准测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、我期待看到结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您对此有更新吗? 您是否已经运行了基准测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉耽误你的回答。 这两周我仍在出差。 我将在这个周末回来办公。

    另一位应用工程师为我做了一个简单的测试。 他使用电流源表作为输入、电路工作正常。 但是、如果使用电压电源、则电路无法正常工作。 我需要自己运行测试以查看更多详细信息。  

    我想说、即使是器件也可以在反向电流条件下工作、但 TI 不能保证没有问题。 我们将该器件设计为升压转换器。 没有为反向电流电路构建 EVM、也没有运行测试来验证电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Zack。

    是的,输入端的电压电源不能工作是有道理的--它只能拉电流,不能灌电流。 四象限源测量单元可能更合适。

    您是否有一个近似数字、用于说明在使用电流源表进行的测试中观察到了多少反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将于本周末返回办公室。 我将在下周一做基准测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    反向电流限制有很大变化。 基准测试结果显示最大反向电流在1.3A 至1.5A 之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的所有帮助。 在我的设计中、我会考虑这一点。

    只是为了确认、您在工作台测试中观察到的是1.3A 到1.5A 的电流、但器件之间可能存在较大的变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的。 这基于仅使用一个单元的基准测试。  

    在这种情况下、需要使用外部 MCU 来监控电池电压。 一旦电压接近最大电池电压、MCU 就需要关断充电电路。