This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:浪涌电流控制问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821537/tps2051b-inrush-current-control-questions

器件型号:TPS2051B

尊敬的团队:

我是否可以知道 TPS2051B 是否具有浪涌电流控制功能? 如果是、您能否解释一下它是如何工作的? 我在数据表中找不到太多的详细说明。 数据表的图64中的3欧姆意味着什么? 该数字是浪涌波形吗? 您是否还可以稍微解释一下图64? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3欧姆是连接到输出的负载、用于限制器件电流。

    与输出端的重负载一样、将导致浪涌电流、并且需要一些响应时间来限制电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziv:

    感谢您的回复。

    只需再次确认、3欧姆电阻是否与输出并联?

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3 Ω 负载连接到 OUT 引脚、然后连接到 GND。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。