This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:断电时芯片重新启动的原因

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, LMR16006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821807/lmr16006-why-the-chip-re-startup-when-power-off

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:TPS54360B

你好

我使用两个 LMR16006X 来生成5V 250mA 和12V 100mA。 输入电压为36V。 我还使用 TPS54360B 来生成24V 0.8A。 下图显示了5V、12V 和24V 的分流器向下波形。

黄色为5V、 绿色为24V、红色为12V。 蓝色表示输入电压36V。 您可以看到两个 LMR16006在断电时尝试重新启动、而 TPS54360B 看起来正常。 看一下输入、它出现在输入电压降至3.8V 以下、接近 UVLO 上升阈值时。 如何防止重新启动? 我连接了电路。

谢谢

Chenyi Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenyi Jiang、

    如果输入电压为0V、LMR16006应该不能尝试再次启动。 请探测 LMR16006输入端的输入端、并查看在这些重新启动期间输入电压是否实际仍然存在。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我知道、如果输入电压为0V、LMR16006将不会重新启动、但实际输入电压不会快速下降到0V。 由于电容器的原因、它应该缓慢下降、请参阅下图、绿色的一个是 LMR16006的输入、黄色的是+12V、当输入下降时、它重新启动。 我在+12V 重新启动时测量了输入电压、它大约为3.5V。

    谢谢

    Chenyi Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenyi Jiang、

    我的错误是、我将原始蓝色波形误解为接地、但它达到3.5V。

    是的、您可以通过将 SHDN 引脚用作 UVLO 来防止这种情况。 在将 SHDN 连接到电阻器之间的节点的情况下、将电阻分压器从 VIN 连接到 GND。 请查看数据表 SHDN 下的表7.5以了解计算这些值的规格。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam。 它的工作原理。