This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121EVM:板尺寸和安装孔位置

Guru**** 2795595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822100/lm5121evm-boad-dimensions-and-mounting-hole-locations

器件型号:LM5121EVM

您好!

客户正在寻找电路板尺寸和安装孔的尺寸和位置。
用户指南中没有信息、也没有可用的设计文件。

您可以共享信息吗? 如果提供了3D/2D CAD 文件、您也可以共享它们吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    您是否使用 Altium? 如果是、我可以发送文件。 否则、文件可以适当地转换为正确的格式。  

    请给我发送电子邮件、以便我们讨论。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。 遗憾的是、我们无法访问 Altium 或任何其他 CAD 软件。 我也向您发送了一封电子邮件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    文件已发送。 让我们关闭这里的这个线程。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    不过、谢谢、 我似乎无法接收文件。
    我有几个问题并向您发送了一条消息、请检查。

    此致