This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 HDRV1引脚因热插拔而损坏

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818631/lm5175-lm5175-hdrv1-pin-damaged-by-hot-swap

器件型号:LM5175

我在我的功率设计中使用 LM5175。 VIN=12V~32V、Vout=24V。 如果热插拔中的负载、则 HDRV1引脚将损坏。 图片为  HDRV1引脚损坏后的 SW1 (黄色)和 SW2 (蓝色)。 plaese 帮助解决这个问题。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM5175。  您可以共享原理图吗?  此外、您能否在热插拔期间监控 SW1的输入电压、以便我们可以查看是否存在可能会导致高侧驱动器关闭的过压瞬态?

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 OCP 也会发生同样的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以让您将原理图不颠倒?  我无法旋转它进行审核、除非我必须向下转动头部。  

    "当 OCP 时、会发生相同的情况"是什么意思?  您能更具体吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图更新如下。  

    SW1正常、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    波形是什么? 在什么条件下?  我想在热插拔期间看到 Q6的 SW1和漏极电压。  Q6的 SW1和漏极都应以 PGND 节点为基准。

    请同时显示缩小(偏斜)和放大(详细)波形。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao。

       这是我在 OCP 状态下捕获的波形。

    但无法捕获 HDRV1故障时的波形。

    第一个波形是故障后的 sw1波形。

       我发现问题发生在 PIN (EN) 连接到 MCU 后。

    我无法理解为什么?

       请选择 HLPE!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    黄色的 SW1吗? Q6的漏极电压在哪里?  我想看看是否有任何过压瞬变会导致高侧驱动器死亡、但您的波形不清楚什么是什么、也不清楚开关瞬变的详细信息。  我真的想提供帮助、但提供的信息还不够。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们通过 TI 内部电子邮件进行讨论时、让我在此结束这个主题。

    谢谢、

    Youhao