This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:启动并驱动到超级电容器中

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122ZA, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820151/lm5122za-start-up-and-driving-into-a-super-cap

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5155

您好、支持团队

我的客户正在寻找一种能够接受4~5.5伏输入并将12伏输出到超级电容器(2mF)的解决方案。 其理念是希望使用限流源为器件供电并为电容充电。 它们将使用电容器中的能量来使 LED 闪烁。 我可以在单独的电子邮件中提供更多详细信息。 最大输入电流为1.5A。 除了在4伏下启动外、LM5122Z 堪称完美。 如果我断开负载、只是为了启动输出、然后重新连接电容负载、我可以在该应用中使用该器件(4 v 启动)吗? 或者您是否可以推荐其他器件。 关键特性是能够设置输入电流限制?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先、为什么 LM5122ZA 不是 LM5122?  ZA 版本具有 lager 软件包。  其中任何一个都需要4.5V 最小输入才能启动。  

    您可以考虑我们的新型升压控制器 LM5155、它可以以2.97V 的输入电压启动。  但是、它是非同步升压。  但是、您是否确实想要此应用的同步升压?

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以在此关闭此主题?  您始终可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao