请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122ZA 主题中讨论的其他器件:LM5122、 LM5155
您好、支持团队
我的客户正在寻找一种能够接受4~5.5伏输入并将12伏输出到超级电容器(2mF)的解决方案。 其理念是希望使用限流源为器件供电并为电容充电。 它们将使用电容器中的能量来使 LED 闪烁。 我可以在单独的电子邮件中提供更多详细信息。 最大输入电流为1.5A。 除了在4伏下启动外、LM5122Z 堪称完美。 如果我断开负载、只是为了启动输出、然后重新连接电容负载、我可以在该应用中使用该器件(4 v 启动)吗? 或者您是否可以推荐其他器件。 关键特性是能够设置输入电流限制?
谢谢
Jeff Coletti