This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:在两相设计中、电流共享不平衡

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822226/lm5122evm-2ph-current-sharing-is-not-balancing-for-a-2-phase-design

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、

现在、客户正在使用我们的 LM5122进行设计。

但他们发现两相电流与我们的 EVM 不是平衡的。

请帮您提供一些建议吗?

客户不允许使用原理图 pdf。 因此只能提供图片。 抱歉。

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这似乎是由 COMP 与 PWM 比较器之间的1.2V 内部移位电路不匹配导致的、从而产生不同的峰值电流。  CS 放大器和斜率补偿中的容差也会增加误差。  如果您希望实现平衡的电流共享、您可以在以下文章中考虑该方案、该方案在不同器件上进行了测试、但该方案可行。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohao,

    您是否意味着它是由器件不匹配引起的? 如果是、不同电路板的失配可能会有所不同?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是的、如果这是容差、则不平衡的情况会因电路板而异。

    谢谢、

    Youhao