This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:禁用终端

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822539/bq24616-disable-termination

器件型号:BQ24616

尊敬的 TI:

如果充电终止被禁用、充电器将保持 CV 模式。

在这种情况下、充电操作无法完成?

我无法通过 STATUS 引脚检查充电是否已完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

      禁用充电终止意味着、充电器不会进入终止阶段并在电流达到 Iterm 阈值时切断电流、而是会保持快速充电电压调节阶段(CV 模式)、并且充电电流将继续逐渐逐渐逐渐降低。 此功能适用于可以处理更长充电时间的客户、并且更加注重对电池进行涓流充电、直到电池充满电。 或者正在使用外部仪表来处理终端。充电器将保持 CV 模式、并且不会在电池电压超过充电电压限值时停止开关。 禁用终止不存在风险、但随着电流持续逐渐减小、您的充电曲线将花费更长的时间。

      当 检测到端接、同时 VFB 引脚上的电压高于 VRECH 阈值且充电电流低于 ITERM 阈值时、触发 STAT 引脚的条件是、如果您禁用端接、 您将无法使用 STAT2指示充电完成、并且需要使用外部电路来处理终端(MCU、监测计等)。

      如果您有任何其他问题、请告诉我。