This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:-S 版本和-B0版本之间的差异

Guru**** 2638545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821986/tps65132s-difference-between--s-and--b0-version

器件型号:TPS65132S

大家好、

查看数据表、可以看到-S 和-B0之间的差异如下。 两个器件之间是否存在任何主要差异?

通过将 SYNC 引脚设置为高电平、S 版本可输出高达150mA 的电流。

2.-B0具有每个电源轨的使能引脚(ENN/ENP)。 -S 具有两个电源轨的使能引脚(EN)。

3.-S 版本仅具有 DLYx 寄存器。

4.软启动时间(-B0:快速,-S:慢速)

5.放电行为与表2所述不同。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年7月23日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    查看数据表、我看到的唯一其他差异(除了您已经列出的内容)是-B0版本默认 VPOS/VNEG 输出电压为5.0V/-5.0V、其中 S 版本默认 VPOS/VNEG 输出电压为5.4V/-5.4V。

    此致、

    辽卡特