This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS548A20:电感器故障电流未按数据表中的建议进行限制

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822930/tina-spice-tps548a20-inductor-fault-current-not-limited-as-suggested-in-the-data-sheet

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将跳闸电阻器设置为20K、数据表中的公式7表明 、电感 器电流将限制为约5A 峰值 (1.8V OUT 下为3.3V) 即使 我施加0.1欧姆负载、快速启动= 0时的仿真也会使电感器电流达到18.6A。 仿真或器件是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我已验证您的 sim 不是电流限制。  现在我将关闭它、我们将使它偏离线。