This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:用于提供去饱和引脚保护的肖特基二极管选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SDWEVM-017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822960/iso5852s-shocttky-diode-selection-for-the-desaturation-pin-protection

器件型号:ISO5852S

尊敬的先生:

建议使用肖特基二极管来保护去饱和引脚(数据表第10.2.2.7节)。  

您能否解释一下、肖特基二极管如何保护去饱和引脚以及如何选择肖特基二极管的额定电压和电流。?  

谢谢、此致、

Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    肖特基二极管用于在电压瞬态事件期间将去饱和引脚钳位到最大额定电压、从而保护去饱和引脚。 肖特基二极管因其快速恢复时间和低电容而闻名、因此适用于快速过压保护。 您可以参阅 ISO5852SDWEVM-017的设计、它使用额定电压为30V 和0.2A 的肖特基二极管

    此致、

    Audrey