This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24108:bq24108和 bq24109之间的差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24108, BQ24109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822671/bq24108-difference-between-bq24108-and-bq24109

器件型号:BQ24108
主题中讨论的其他器件: BQ24109

尊敬的专家:

您能告诉我 bq24108和 bq24109之间的区别吗?

我们无法从您最新的数据表中获取任何有用的信息!

谢谢你。

BR

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    BQ24109 TS 故障抗尖峰脉冲时间通常为500ms、而 BQ24108典型值为30ms。  它位于数据表第8页的中间。  我将要求我们在第4页的选项表中突出显示它。

    此致、

    Jeff