This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822822/bq25150-bq25150

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25155

尊敬的先生:

BQ25150与 BQ25155有何区别?

请提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    2之间的主要差异如下。

    功能 BQ25150 BQ25155
    PMID 调节 不支持 稳压和 I2C 可编程。 默认为4.5V
    VINDPM 已启用(默认为4.6V) 默认情况下禁用
    Imax 引脚 支持 不支持(减少1个电阻器)
    默认输入电流限制 100mA 500mA
    MR 的运输模式唤醒计时器 2s 125毫秒
    最小建议 PMID 电容 1uF 10 μ F