请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150 主题中讨论的其他器件: BQ25155
尊敬的先生:
BQ25150与 BQ25155有何区别?
请提供建议。
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Steven、
2之间的主要差异如下。
| 功能 | BQ25150 | BQ25155 |
| PMID 调节 | 不支持 | 稳压和 I2C 可编程。 默认为4.5V |
| VINDPM | 已启用(默认为4.6V) | 默认情况下禁用 |
| Imax 引脚 | 支持 | 不支持(减少1个电阻器) |
| 默认输入电流限制 | 100mA | 500mA |
| MR 的运输模式唤醒计时器 | 2s | 125毫秒 |
| 最小建议 PMID 电容 | 1uF | 10 μ F |