This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:需要 BQ24773和 BQ27220参考设计的*。DSN 原理图文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822391/bq24773evm-540-need-dsn-schematic-file-of-reference-design-of-bq24773-and-bq27220

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件:BQ24773BQ27220

是否 有 BQ24773和 BQ27220 *。DSN 文件的参考设计可用、如果是、请共享链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendar:

    请提供您的电子邮件地址、以便我可以向您发送 BQ24773 EVM 的 Altium 原理图文件。

    但是、我只支持电池充电器、而不支持电量监测计。 请使用标题中的 BQ27220创建一个新的 E2E 主题、以便监测计团队的人员为您提供帮助。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo!

    电子邮件地址为  :bhupendar_singh@cable.comcast.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendar:

    我已通过电子邮件向您发送了 BQ24773 EVM 的 Altium 原理图和 PCB 文件。

    此致、

    Angelo