This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:输入电压范围(工作电压和最大电压)

Guru**** 2511235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822970/tps2547-input-voltage-range-operating-and-max

器件型号:TPS2547

您好、e2e、

我们能否确认 TPS2547是否可以在5.46V +/-100mV (5.56V 峰值)的标称输入电压和高达5.8V 的瞬态电压下工作? 我知道这超出了 TPS2547的最大工作范围、但仍低于绝对最大值、因此我想了解您的想法。

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我强烈建议您的客户不要这样做、因为不建议使用高于5.5V 的电压、使用超出阈值电压可能会导致性能不理想。 5.46V 电压来自哪里? 这是连接到系统上需要5.46V 电压的其他器件的5V 电压轨吗?