This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:升压至200V 参考设计

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478Q-Q1, LM3478, LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821184/lm3478q-q1-boost-to-200v-reference-design

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3478LM3481

你(们)好

非常  感谢您为 LM3478Q-Q1升压至200V 参考设计提供的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liven、

    感谢您考虑将 LM3478用于您的项目。 您是否正在寻找参考设计来开始您的设计、或者您是否已经有正在进行的设计?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 正在寻找参考设计来开始您的设计、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liven、

    您的输入电压范围和输出电流要求是什么?

    有一个参考设计利用升压功率级生成适合您需求的高电压(150V - 300V)@ 10uA。

    http://www.ti.com/tool/PMP20212

    尽管它使用 LM3481、但该器件与 LM3478非常相似、如以下主题所示: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/487840

    谢谢、

    Richard