This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:如果电池断开并重新连接、则不会消耗电池电流

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820319/bq24072-no-current-draw-from-the-battery-if-the-battery-got-disconnected-and-reconnected

器件型号:bq24072

该设计是数据表中的参考设计。 连接电池当没有外部电源时、除非连接外部电源以使其快速启动、否则电流不会从电池中汲取。 在跨接启动后断开外部电源、电池将开始为系统的其余部分供电。 此系统是否专为此应用而设计? 是否有任何方法可以避免此问题? 数据表中没有相关信息。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您的负载是多少。 您是否检查了以确保所有引脚的正确焊接。 出现此问题时、电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、所以我要关闭这个线程。 请回复重新打开它。