This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:有关 EVM 设计的参数问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822931/lm5141-q1-parameter-questions-about-evm-design

器件型号:LM5141-Q1

尊敬的团队:

图中 D2并行的作用是什么? 是因为 Q2的体二极管流量不够吗? 我是否必须保留该位置并焊接 D2?
2. R8的作用是什么? 它是否是具有 C19的 RC 滤波器?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    正确的做法是、D2防止通过 Q2的体二极管导通。 与体二极管相比、肖特基二极管的反向恢复性能得到改善、因此这种重定向可提高效率(由于二极管压降更低)并有助于降低噪声/EMI。

    2.是的、R8是一个带有 C19的 RC 滤波器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    数据表的典型建议中没有这两个组件。 因此我可以移除这两个组件(D2、R8)、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们是否有用于计算 R8电阻值的公式?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    您可以删除这两个组件。 如果您遇到诸如电感器寄生电容、布局中的寄生效应或其他问题等非理想因素问题、则可以通过这些参数进行调整。 您可以使用 RC 转角频率公式、但如果您在实际电路板上遇到问题、该电阻器更适合进行调整。 您可以将它们包括在内、以确保安全、以防您需要它们。 或者、如果您对最终设计充满信心、也可以将其删除。

    Sam