This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2310:热插拔控制器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2310, TPS2456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822200/tps2310-hot-swap-controller

器件型号:TPS2310
主题中讨论的其他器件: TPS2456

您好!

我一直在使用 TPS2310 (2通道热插拔控制器)、因为一个通道的最大电压为5.5V、另一个通道的最大电压为15V

现在,我们将单个电源轨从12V 更改为15V。

1.can 我们使用同一器件吗?

如果不能、您可以建议 TI 中具有2个通道的其他器件同时支持该电压(一个具有5V 电压、另一个具有15V 电压轨的通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qwert、

    不建议 TPS2310在15V 输入电压下运行。

    遗憾的是、我们没有能够支持5V 电压轨和15V 电压轨的控制器。

    我们确实拥有 TPS2456等控制器、它们可以支持双15V 电源轨、但不支持5V 电源轨和15V 电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qwert、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?