This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:7节电池的 BMS

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822642/bq77915-bms-of-7-cells

器件型号:BQ77915

尊敬的先生:

我在 BQ77915 IC 的帮助下、从事7节串联电池的 BMS 工作、在放电模式下、当电池组电压为22.8V (每节电池3.26V) 且每个电池几乎平衡时、负载断开。 但我们需要在19.25V (每节电池2.75V)时切断电源。 原理图供您参考。

此致

Shashanke2e.ti.com/.../4130.7-Cell-BMS-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    目前、我们没有支持2.75V OV 的器件。 如果您对具有这些功能的器件感兴趣、请联系您当地的 TI 销售代表。