This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205的 HS 引脚

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822936/lmg1205-hs-pins-of-lmg1205

器件型号:LMG1205

您好!

LMG1205的两个 HS 引脚(一个用于高侧 FET 的源极、另一个用于自举电容器)是否在内部短路、或者我必须在 PCB 上在外部短接它们?

此致

Mausamjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mausamjeet、

    感谢您深入了解 LMG1205。

    数据表引脚功能部分底部的脚注可确保 HS 和 VDD 的两个引脚也在内部连接。 如果可能、可以在外部将它们短接在电路板上、但它们是内部连接的、因此无需这样做。 电容器放置在驱动器附近是 BGA 引脚排列的原因、对于实现最严格的栅极环路非常重要。  

    如果您有任何其他问题或需要有关 LMG1205设计的帮助、敬请告知。

    谢谢、