This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 Impedance Track 的一些问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822676/bq40z80-some-questions-about-impedance-track

器件型号:BQ40Z80

您好,所有:

     我对 Impedance Track:有一些问题

     Ra 表 是用于评估电池寿命还是用于校正 RSOC?

    2.a OCV 将在 RA 栅极点进行计算、如果 RSOC 以前累积了误差、是否会在此时进行纠正?  

    我在没有电阻器采样电流的情况下进行了放电测试、产生了10%的 RSOC 误差、然后 进入正常放电过程、可以通过 bq40z80获取电流、我想 在 RA 电网点获得 10%的电流      RSOC 错误 将被纠正、但直到放电结束时该错误才被纠正、为什么?

    在我的应用中、电池始终处于充电和放电周期、而没有休息时间、是否有任何方法可以通过 Impedance Track 校正 RSOC 误差?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RA 表是电池特性阻抗的表、它将随电池老化而变化、也用于计算 RSOC

    2. OCV 是已表征的电池标准参考点,OCV 查找是根据电压完成的,然后使用输入参数计算 RSOC 并将误差降至最低。

    3、这是因为 RDIS 将被设置、所以电阻更新将被禁用。 一旦监测计有机会在静置时获取 OCV、误差将被纠正。

    4.嗯,只要您的电流高于 CHG 或 DSG 电流并且您启用了快速 Qmax,您就可以在一定程度上最大限度地减少误差。 但需要放宽、才能通过获取 OCV 来纠正库仑计数误差。