您好,所有:
我对 Impedance Track:有一些问题
Ra 表 是用于评估电池寿命还是用于校正 RSOC?
2.a OCV 将在 RA 栅极点进行计算、如果 RSOC 以前累积了误差、是否会在此时进行纠正?
我在没有电阻器采样电流的情况下进行了放电测试、产生了10%的 RSOC 误差、然后 进入正常放电过程、可以通过 bq40z80获取电流、我想 在 RA 电网点获得 10%的电流 RSOC 错误 将被纠正、但直到放电结束时该错误才被纠正、为什么?
在我的应用中、电池始终处于充电和放电周期、而没有休息时间、是否有任何方法可以通过 Impedance Track 校正 RSOC 误差?