This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:LM25017设计导致 CE 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822873/lm25017-lm25017-design-lead-to-the-ce-issue

器件型号:LM25017

大家好、  

我的客户采用 LM25017进行设计、输入为24V、输出为9V、用于为 RS485供电。 SCH 如下所示。

唯一的负载部件是9V 输出、VDD 输出上没有负载。  

24V 输入来自 RC、其供电方式如下:

基于此设计、发送噪声应由 L1和 L2进行滤波。  

现在、CE 问题是:

如果 RS485的9V 输出通过长例程连接到 RS485器件、则 LM25017设计的 CE 信号将超出要求。  

如下所示、CE 故障发生在低于1MHz 的谐波频率中:

 

因此、我们想了解的是、LM25017的 SCH 设计存在任何问题、尤其是对于 R、C 值。  

如果没有,我们如何解决这个问题?

如果有任何意见、请随时告诉我! 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    该原理图看起来适用于 LM25017。 滤波看起来就足够了。 您可以尝试短接 L2、以便您的返回路径为整个板提供良好的平坦基准。 L2有时会导致整个电路板随着 L2上的电压而上下波动、这会导致不良的共模噪声、但这通常是较高频率下的一个更大问题。

    如果问题仅在您使用长导线连接负载时发生、请尝试在导线末端添加具有一些阻尼的电容器(与小电阻串联的陶瓷电容器或具有一些 ESR 的电解电容器)。 这将有助于抑制长导线的寄生电感引起的任何谐振。

    Sam